This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:输出阻尼电阻器

Guru**** 2504905 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915505/am26c32-output-damping-resistor

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

大家好、

我想知道我的系统是否需要阻尼电阻器。

AM26C32输出通过 L=142mm W=0.1mm 走线连接到 SN74LV244A。

我在 SN74LV244A 输入上观察6.604V 峰值过冲和-1.366V 峰值下冲。 这违反了 SN74LV244A 额定值。

当 AM26C32和 SN74LV244A 之间连接33 Ω 阻尼电阻时、过冲和下冲会变得更好。

您认为需要使用33欧姆电阻器吗?

就我个人而言、这种过冲水平是意料之外的。 AM26C32是否正常工作?

 此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    AM26C32输出具有快速转换时间(通常为4ns)、因此即使是相对较短的 PCB 走线(在本例中为142mm、 该器件的传播延迟可能接近~1ns)、可用作传输线路、这意味着在不同阻抗(例如从 PCB 走线过渡到 SN74LV244A 输入)之间的接口上可能会发生反射、并导致可见的过冲/下冲。  这可能是这里发生的情况、因为 AM26C32输出驱动器仅使用标准推挽结构、无法生成超出 VCC/GND 本身的电压。  对于这些情况、~33欧姆的串联阻尼电阻有助于缩短输出转换时间、并有助于更好地将器件的输出阻抗与 PCB 布线的特性阻抗匹配。

    此致、
    Max Robertson