This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:低功耗模式下的 DP83825I WoL 功耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914803/dp83825i-dp83825i-wol-power-consumption-with-low-power-modes

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、

我对 DP83825I WoL 有疑问。
DP83825I 支持 WoL、因此我们可以使其成为低功耗模式。

DP83825I 支持以下几种低功耗模式、但当检测到 WoL 帧时、DP83825I DP83825I 可以从哪种模式激活?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    WOL 可用于将电路板上的其他控制器置于低功耗模式并从中恢复。 不是将 phy 置于低功耗模式。  

    PHY 可以检测特定类型的数据包并在引脚上生成中断。 该中断可由器件上的其他 IC 用于从低功耗状态唤醒。(有关更多详细信息、请参阅数据表)。

    PHY 需要处于功能模式才能检测此特殊数据包。

    如果您分享有关客户在系统级别到底需要什么的更多详细信息、我们可能会考虑其他可能。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    实际上、客户希望在没有以太网通信时节省 etherphy 的功耗。
    建立以太网链路后、他们希望激活 etherphy。

    DP83825I 支持多低功耗模式、因此当没有以太网通信时、它们可以节省功耗、从而将热电平置于低功耗模式。
    这里的问题是、当建立以太网链路时、DP83825I 如何从低功耗模式恢复、以及他们应该选择哪种低功耗模式。

    我虽然 WoL 是这样的函数之一、所以我问您。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    请检查 DP83825的主动睡眠功能。 它是否符合您的要求?

    --

    此致、

    Vikram