This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:输入0需要信号电平

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915698/lmh1219-signal-level-is-required-for-input-0

器件型号:LMH1219

我们正在考虑将6G SDI 用于该产品。 阅读数据表、我不是很了解电缆均衡器上的输入0需要的信号电平。 是否可以获得此信息? 我可能需要它来重新计算 EMI 裕度和连接器裕度允许的电缆损耗。

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据 SMPTE 规范、信号启动幅值必须为800mV+/-10%。 在该信号经过数据表中注明的电缆长度后、它会衰减、在最坏的情况下、衰减高达40至45dB。 器件可以在这种情况下均衡信号。

    此致、Nasser