This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:如果 VDD 连接到 NC 引脚、则连接 DS160PR410引脚

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915109/ds160pr410-ds160pr410-pin-connection-if-vdd-is-connected-to-nc-pin

器件型号:DS160PR410

大家好、

我是否可以知道、如果 VDD 连接到 NC、会有什么影响或风险? 目前原理图上的引脚1、14、15、28连接到 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    将引脚1、14、15和28连接到 VDD 时没有问题。

    此致、

    Davor