This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3486:MC3486

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MC3486, AM26C32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915544/mc3486-mc3486

部件号:MC3486
主题中讨论的其他器件: AM26C32AM26LV32E

你好

我想购买此 IC 来从编码器读取数据。 我正在为我的项目设计原理图和 PCB、因此我想知道应该在编码器到 MC3486之间以及在输出引脚到 MCU 之间添加哪个组件。

我读了很多关于我的问题的 PAG、但我需要您的建议。

例如、有些人在(A 和 A-)之间添加了一个100欧姆至120欧姆的电阻器、但我看到另一个电阻器请在此处分享一个可发现的图表文件、这对我们来说非常好。

如何将5伏输出电平降低到3.3伏以连接 MCU。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、本应用手册 是许多常见问题的有用资源。

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    应用终端电阻器的目的是匹配电缆阻抗并减少信号反射。 强烈建议采用这种做法、尤其是 在高速和 远距离 应用中。

    3.3V 和5V RS-485收发器可部署在同一总线上。 下面是详细讨论。

    e2e.ti.com/.../93260

    如果您有兴趣、TI 还为  四路接收 器提供了一些其他选项、例如 AM26C32、AM26LV32E。 您可以在此处浏览选择。

    http://www.ti.com/rs485

    如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao