This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:将 THVD8000与变压器耦合而非电容器耦合配合使用

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915090/thvd8000-using-thvd8000-with-transformer-coupling-instead-of-capacitor-coupling

器件型号:THVD8000

我是否可以将 THVD8000与变压器耦合一起使用、而不是使用电容器耦合、例如以太网变压器或类似器件?

此致、

Javier Rey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    遗憾的是、传输调制信号需要电容器耦合。 由于成本或尺寸的原因、您为什么要使用变压器耦合?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想隔离电缆并提高抗噪性能、就像在以太网通信中一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是什么噪声? 主要的挑战是总线上的差分噪声、这主要可以通过仔细的系统设计来解决、例如使用双绞线、实地接地、安静的负载等

    您可以参阅应用手册进行一些讨论。

    https://www.ti.com/lit/an/slla496/slla496.pdf

    此致、

    Hao