This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:Altera Cyclone V 的接口

Guru**** 2693865 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915228/lmh0344-interface-to-altera-cyclone-v

器件型号:LMH0344
主题中讨论的其他器件: LMH0384

大家好、

1)是否可以将 LMH0344或 LMH0384 直接与 Cyclone FPGA - Altera Cyclone V 连接、而无需交流耦合电容器。

2) 2) LMH0344和 LMH0384 IC 之间的区别是什么

此致、

Umesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    1)。 请将交流电耦合到 Cyclone FPGA、因为这会隔离共模电压。 否则、这可能会影响信号完整性。

    2)。 请注意、LMH0384的3G 和 HD 电缆长度更长。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    将 LMH0344替换为 LMH0384。

    FPGA 能够接收数据。 我的来源是 HD SDI。 因为 LMH0384的覆盖范围比您所说的高清更广。 我认为这解决了我的问题。

    谢谢 Naseer、

    此致、

    Umesh