This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:ppm 误差计数容差

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911997/ds280df810-ppm-error-count-tolerance

器件型号:DS280DF810

你(们)好  

我们使用 DS280DF810进行了一些 OLT4.4速率实验。

下面是 CDR 的配置和初始化序列。

十六进制寄存器

十六进制值

备注

FC

1

 

FF

3.

 

0

4.

 

A

C

 

2F

70

 

31.

40

 

1e.

2.

 

8e

0

 

3D

98

 

41.

 

3e

44.

 

60

E1.

OTL4.4数据速率;27.952 Gbps

61.

C5

 

62.

E1.

 

63.

C5

 

64

FF

 

9.

4.

 

18

0

 

A

0

 

 

使用上述设置时、将出现流量。

但是、当我们使用35->0x2F 手动启动 PPM 错误计数后从寄存器0x3b、0x3c 读取 PPM 跳转/ERROR 时、就会出现 PPM 跳转/ERROR

我们在中看到的值,例如:3b -> 34、32等,3c->00;已验证几个通道。 我们将得到 PPM 错误计数。

在27.952Gbps 数据速率下、该 PPM 的容差或任何限制是多少?

如何减少 PPM 误差计数、如何减少?

 

谢谢

Suresh

POTP HW 的 SR、经理、R & D
Tejas Networks Ltd

班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我将在您的问题背景下研究"PPM_GET_ERROR"函数、并计划尽快提供反馈。

    问题: 在使用 PPM 错误功能时、您能否确认重定时器 CDR 是否真正失去锁定? CDR 锁定状态可通过通道寄存器0x78位4进行监控。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    寄存器0x35[7:6]定义了声明锁定或失锁的标准。 寄存器0x35允许用户 放宽 PPM 容差。

    在 DS280DF810重定时器中、使用参考时钟检查 VCO 频率、如果 VCO 频率在指定速率的1000ppm 之内、则声明 LOCK。 寄存器0x35[7:6]允许将容差增加到更高的倍数。

     

    问题: 在使用 PPM 错误功能时、您能否确认重定时器 CDR 是否真正失去锁定? CDR 锁定状态可通过通道寄存器0x78位4进行监控

     

    -Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    好的、PPM 容差在限制范围内

    感谢您的说明

    CDR 始终处于锁定状态、我们得到 0x78 -> 0x30  

    此致

    Suresh