This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:RGB 分辨率信号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914763/tfp401a-rgb-resolution-signal

器件型号:TFP401A

你(们)好

TFP401A 是否支持480x272 RBG 分辨率信号?

(DCLK 也是25MHz。 TFT 为4.3英寸。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CLK 为25MHz、则它应该能够支持这一点。 尽管如此、请注意25MHz 是 1-PIS/CLK 模式支持的最小频率。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持。

    我明白了。 我会向客户了解更多详细信息。

    此致、

    本志本