This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:部件处理

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914971/tlk10034-part-handling

器件型号:TLK10034

是否有任何常见的10G 性能问题是导致部件处理的根本原因?  我们继续看到数据包错误 CCA 到 CCA 的高变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在处理过程中、需要牢记的关键要求是 ESD。 有关 ESD 规格、请参阅 TLK10034产品数据表。

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是普通处理。  因此不是 ESD、而是可能在 SMT 或类似器件之前进行烘烤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TLK 器件上没有发现超出数据表中所述的任何阴影问题或风险。 您是否确定 您发现的问题与设备处理有关?  您的系统主板应用是否会出现问题、例如信号集成电路或电源噪声?  

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    最大限度地降低电源噪声没有效果。  我们确实看到振荡器的改进(请参阅 Andrew Dyer 的文章)。  我们还看到了用于代替 TLK 散热器散热焊盘的铜带焊盘的改进。  但最有帮助的是少量反向流量-请参阅  

    TLK10034:双工流量解决了10G 数据包错误

    谢谢、

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这些定性的观察没有太大的了解,因此不能提出进一步的建议。 我需要有关 TLK 设置和数据测试配置的更多详细信息、以便能够提供进一步的建议。

    因此、

    罗德里戈