This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:USB2,乙醚桥 IC

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912098/dp83869hm-usb2-ether-bridge-ic

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户正在寻找 USB2.0⇔以太网桥 IC。

您是否会建议 TI 是否有推荐器件?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我不确定我们是否可以支持这一点。 我们产品系列中的器件是以太网 PHY。 这用于哪种类型的应用?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢你的答复。

    由于该项目尚未确定,因此信息有限,但

    便携产品及其 MP 将于2021年第3季度推出。

    如果 TI 有发布计划、请通知器件。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    您能给我更详细地介绍一下此设计吗? 这是否需要以太网 PHY? 我以前没有听说过以太网桥。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cecilia-San

    感谢您通过单独的邮件提供建议。

    我想关闭这个线程。

    谢谢

    此致、

    Shidara