This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:某些引脚的滞后

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913401/sn65hvd3088e-hysterisis-of-certain-pins

器件型号:SN65HVD3088E

我有一位客户请求 D、DE 和 REBAR 引脚的迟滞信息。

有人可以向我提供此信息吗?

谢谢。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我将对此进行研究。 我将 更新我找到的数据。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    输入逻辑引脚中没有迟滞电路。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您能帮您稍微澄清一下吗?

    6.3数据表中的"建议运行条件"针对 D、DE 和 XRE 说、它们的建议运行范围为2V↑的 V_IH 和0.8V↓的 V_IL。

    但阈值是多少、是否有抗尖峰脉冲时间或某种时间来防止噪声翻转器件输出开/关(DE 上的噪声)或发送错误信号(D 上的噪声)?

    --

    如果真的没有迟滞、那么我认为 MCU 需要实现自己的"抗尖峰脉冲时间"、以确保使能端和信号电压达到其所需的值...对吧?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    你是对的。 无论边沿是上升还是下降、逻辑引脚的触发点都是相同的。 请以该仿真数据为例。 设置为 Vcc=5V、REB=L、DE=H 和60Ohm 电阻器总线负载。 您可以看到 、如果 D 的斜升中存在一些噪声、则器件输出将受到影响。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao