This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:能否使用寄存器实现链路损耗直通?

Guru**** 2427800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911219/dp83869hm-can-i-implement-link-loss-pass-through-using-registers

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

DP83869HM 中是否有寄存器设置来启用链路损耗直通、或者是否必须使用自举选项?

是否有办法禁用 MDI 接口上的发送器以强制链路断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    可通过将"0"写入寄存器0x1EC 的位[0]来启用链路断开功能。 该寄存器目前不在数据表中、但将包含在数据表的下一修订版中。 请注意、每次复位和下电上电时、寄存器更改都将被删除。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    对于所有其他模式、我假设该位应为"1"。

    您是否知道修订后的数据表预计何时会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我问过是否有办法强制在铜侧向下连接、因为我们通常为输出介质转换器中的 SERDES 和 MDI 侧提供独立的链路直通。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您是否需要能够区分链路损耗的来源? 该功能在 DP83869上不可用。 您能否分享 系统上如何使用单独的链路损耗直通功能?  

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我是 Luxcom Technologies Inc.的电子和软件设计师  我们的 OM1000产品使用一对开关来实现电气和光纤链路直通。  在一对设备背对背连接的情况下、用户可以设置链路直通以在一个方向上运行。  这在一定程度上简化了故障定位。  用户还可以启用两个开关、以启用与 DP83869HM 类似的行为。

    OM1000使用 Marvell 88E1111。  它具有一个寄存器位设置、允许强制覆铜变送器关闭。  使用 TX_DISABLE 强制光侧。

    我们正在设计基于 DP83869HM 的新装置。  我们有一个可以由 PoE 供电的模型和一个可以提供 PoE 电源的模型。  前者用于需要光纤隔离的工业应用、后者用于为安防摄像头等供电

    我们刚刚开始测试第一个原型单元、遇到了一个奇怪的问题。  OPMODE 配置引脚未正确设置为模式1。  我按照数据表第9.4.8.4节中的说明将模式编程为1000BASE 介质转换器模式。  但是,设备链接失败。  运行电缆测试时、似乎 C 和 D 对已断开。  我们刚刚确认了当 OPMODE 配置引脚设置为模式4时的单元链接。  1000BASE 介质转换器设置说明中似乎缺少一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了链接问题:

    dp83869_write (DP83969_GEN_CFG1、DP83869_SMI_ADDR、0x0B00);