This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:USB 速度从 USB3下降到 USB2

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915017/hd3ss460-usb-speed-drop-from-usb3-to-usb2

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TPS65987

尊敬的团队:

我的客户有一个支持 USB3 Gen1 (5G/s)的 Android USB 主机。  

其电路板上有一个使用 HD3SS460和 TPS65987的 Type-C 连接器。

将主机连接到器件时、其日志显示 USB 速度从 USB3 Gen1开始、然后仅在大约10~20秒后下降到 USB2。

我们检查 Android 主机的 VCM 规格、其 VCM 介于0至2.2V 之间、但 HD3SS460仅介于0至2V 之间。 导致速度下降的可能根本原因是什么?

根据 USB3规范、VCM 也介于0至2.2V 之间、因此我想知道 HD3SS460是否不遵循该规范?

我的客户正在尝试遵循 EVM 用户指南上的建议放置方式。

请帮助澄清问题并提供建议。

谢谢你。

此致、

Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    USB 3规范不适用于 USB 路径中的多路复用器。 如果 VCM 过高、数据路径中可能会出现电压削波。 您应该探测超级速度对以了解是否发生这种情况。 根据您的描述、似乎存在导致数据错误和降低总线速度的 SI 问题。 您应该能够在 USB 跟踪中看到大量错误。 您能否为此系统提供眼图?