This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392:在不使用内部信号开关的情况下仅检测 D+/D-短路?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914932/bq24392-bq24392-detect-d-d--short-only-without-using-internal-signal-switch

器件型号:BQ24392

我想在标准设计中集成 BQ24392、该设计具有 USB 连接器和接收 USB 信号的微处理器。 我只想使用 CHG_DET 的状态检测 D+和 D-之间的短路、我不想连接/断开两条 USB 线迹。 我不希望 USB 布线在任何电阻中中断。

当 D[P/M]_CON 焊盘正确连接到 USB D+/D-布线时、是否可以不使用并保持断开 D[P/M]_HOST 并期望 USB 信号不会改变? 换句话说、是否可以将 BQ24392用作不会改变现有设计但仍会通知我是否通过 CHG_DET 输出短接 D+和 D-的"探针"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregorie、

    USB D+/-仅连接到内部开关、有助于在适当的时间连接 D+/-。 如果您打算在 D+/-可能短路的情况下始终连接到 MCU、则此用例是可以的。