This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:SATA 硬盘无法通过 DS100MB203连接。 硬盘无法识别它

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914362/ds100mb203-sata-hard-disk-cannot-be-connected-through-ds100mb203-it-cannot-be-recognized-to-the-hard-disk

器件型号:DS100MB203

信号发生器给出的波形是1M 信号和100K 信号、黄色是输入、蓝色是输出、波形有问题、但我不知道需要调整哪个部分。 下图是1M 100K 和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在何处测量输入和输出信号?  这些波形在输入和输出之间具有显著的延迟。  

    您为什么要查看此类低速信令?

    下面是对原理图的一些更改、我不确定它们是导致问题的原因。

    将 DEM0的下拉电阻器更改为1K 欧姆。

    在 VIN 路径中使用铁氧体磁珠时、为了实现稳定性、我会在 VDS_VCC33网络中添加一个10uF 电容器。

    将 R54更改为1K Ω 下拉电阻。

    将 R56、R57、R66、R67更改为1K 下拉电阻。

    将 R65更改为1K 下拉电阻。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。我们根据您的建议进行了一些更改。波形如下:输入200m 差分晶体振荡器、蓝色是输入、黄色是输出。我仍然无法识别 SATA 硬盘。