Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
大家好、
我们使用 TUSB8020B 实现的网络产品之一。
我们产品上的软件是基于 Linux 进行设计的。
金斯敦驱动器、DataTraveler G4 16GB (Ether RD 或客户端)出现问题。
症状包括:
1.系统启动后,插入 Kingston 驱动器(在插入任何其它 USB 驱动器之前),系统无法识别该驱动器(从系统控制台观察)
之后系统无法识别其它 USB 驱动器(插入其它品牌的驱动器)
(SoC 能够识别 TUSB8020B、但根上没有 USB 驱动器)
解决此问题的唯一方法是重置系统并执行项目2。
2.如果在系统启动后(插入 Kingston One 之前)插入其它品牌的 USB 驱动器,则在 Kingston One aterward 中可以正常工作。
3. USB 眼图(3.0和2.0)均已测量、且均符合标准。
4. USB 电源在通信过程中保持稳定。
5.座席检查并确认了原理图和布局。
以下是我们的问题需要您的帮助来澄清、
a.是否有其他方法可以检查问题所在?
B. TUSB8020B 是否有任何补丁? 以及如何修补它(通过 I2C 或 USB)?
如果您需要任何其他信息或测量结果、请随时告知我们。
提前感谢。
此致。