This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:是否可以为 MAX3221CPWR 应用程序提供一些确认项目?

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914609/max3221-may-i-have-some-confirming-item-for-max3221cpwr-application

器件型号:MAX3221
主题中讨论的其他器件:MAX3243E

尊敬的先生:

美好的一天!!  

我是否可以对 MAX3221CPWR 有疑问,如下所述?

(1) MAX3221CPWR 引脚3 (V+) 如何连接? (例如1和2,哪一个是正确的? 或者,……)

  (例如1:MAX3221CPWR 引脚3 (V+)通过0.1uF 电容。 连接 至+3.3V)

    (例如2:MAX3221CPWR 引脚3 (V+) 通过0.1uF 电容。  连接 到 GND)

(2)如上例1和2所示,应用或考虑是否有任何不同,如果两者都正确?)   

(3)"MAX3221CPWR 可以替代  MAX3243ECDBR"和 "MAX3243ECDBR 可以替代 MAX3221CPWR"?

   (更改另一个字:“原始电路使用 MAX3221CPWR 可以直接更改为 MAX3243ECDBR  ,“Drop In Capable ”(插入功能)?

                  和 “使用 MAX3243ECDBRR 的原始电路可以直接更改为 MAX3221CPWR  ,Drop In Capable Tm”)

(4 ) MAX3243ECDBR 和 MAX3243ECDBR 之间是否有任何不同的应用?

  (更改另一个字:什么条件需要使用 MAX3243ECDBR,   什么条件 需要使用  MAX3243ECDBR? )

 谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) V+引脚电容可连接至 GND 或 Vcc。 如果您对详细信息感兴趣、请参阅此博客。

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    2) 2)任意一种方式都是正确的。

    3) 3)我不确定这种变化是如何以任何方式发生的。 MAX3243E 是具有3TX/5RX 的28引脚器件、MAX3221是具有1TX/1RX 的16引脚器件。

    4) 4)我假设您询问了 MAX3243E 和 MAX3221之间的差异。 它们都是 RS-232收发器。 选择哪种器件取决于应用、如通道数、数据速率、ESD 级别等

    此致、

    Hao