This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:IEC 61000-4-4耐压数据

Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914572/sn65hvd1780-iec-61000-4-4-tolerant-data

器件型号:SN65HVD1780
主题中讨论的其他器件:THVD2410

您好!

 您是否拥有 IEC 61000-4-4的耐受数据?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    遗憾的是、我不认为该器件曾经根据 IEC 61000-4-4标准进行过评估、也不是为其设计的。  如果应用需要高压直流抗扰度和 EFT 抗扰度、我建议改用 THVD2410器件。  这是一款较新的 P2P 收发器、具有70V 容差和4kV IEC 61000-4-4额定值。

    此致、
    最大