This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EQ0、EQ1规格

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914789/eq0-eq1-specification

器件型号:DS25BR110
主题中讨论的其他器件: DS25BR150

您好!

我对 EQ0、1规范有疑问。

1.请告诉我 EQ 功能的作用是什么。

  它是否是一种通过放大输入振幅来接收振幅较小的信号的功能?

2.下图是否正确?
 如果接收到+-50mV 幅度信号、DS25BR110可使用 EQ 功能放大幅度并满足规格要求。 DS25BR150不符合规格。

3. 是否可以将 DS25BR110与之间的电缆串联、如下所示?

LVDS 信号

 传感器->电缆-> DS25BR110 (不带端接电阻器)->电缆-> DS25BR110 (不带端接电阻器)->其他 IC

此致、
Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    EQ 功能的作用是什么。

    (答案): EQ 功能旨在仅放大信号的高频分量。  这与衰减高频并通过低频的电缆或 PCB 传输线恰好相反。  德州仪器产品说明书中提供了许多 EQ 增益曲线示例。  

    以下是其中一个链接(见第10页): www.ti.com/.../ds160pr410.pdf

    2.如果接收到+-50mV 幅度信号、DS25BR110可使用 EQ 功能放大幅度并满足规格要求。 DS25BR150不符合规格。

    (答案): 如果输入信号的最大峰峰值输入振幅 仅为50mV、则信号太小。  

    3. 是否可以将 DS25BR110与之间的电缆串联、如下所示?

    LVDS 信号 传感器->电缆-> DS25BR110 (不带端接电阻器)->电缆-> DS25BR110 (不带端接电阻器)->其他 IC

    (答案): 可以在电缆两端串联两个 DS25BR110器件。  但是、我们建议仅在接收端使用 DS25BR110

    此致、

    Lee