This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:图形的 ESD 保护

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914563/sn65dp159-esd-protection-for-patterns

器件型号:SN65DP159

大家好、

HPD_SNK 和 SCL_SNK 可能已被浪涌应用损坏。

尽管参考了建议的电路、但线路上没有反措施组件。

什么类型的 ESD 保护是有效的?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    欢迎使用 E2E!

    在寻找 ESD 器件时、了解器件需要防范的瞬态事件非常重要。 TVSxxx 系列器件可通过高 IEC 61000-4-5浪涌额定值提供针对浪涌/照明事件的高保护。 我们产品系列中的其他 ESD 器件可防止根据 IEC 61000-4-2 ESD 保护标准进行测试的较短 ESD 事件。 要了解我们的器件测试所依据的标准的模式,请参阅以下应用手册: 用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试

    如果您认为损坏是由浪涌事件引起的、我建议您使用我们的 TVSxxx 器件之一。 您 的应用是否处理需要双向浪涌保护器件或单向的双极信号? 工作电压范围是多少?

    此致、

    Andy Robles