This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:单线输入

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914141/sn65lvds33-single-line-input

器件型号:SN65LVDS33

你(们)好

如果其中一条 LVDS 输入线路现在断开(或 POS [A]或 NEG [B])并保持悬空、将发生什么情况

而另一个引脚保持正常工作?

接收器是否仍然存在正确的值(可能是由于"衰减网络"、浮线将被驱动至3.3V*250K/(250K+60K)= 2.66V、因此当相反的正确信号在3.3V 和0V 之间切换时、保持 POS 和 NEG 之间所需的差值...?)

如果上述情况属实,当我开始感到由于断开网络而出现某种问题时?

谢谢

Amnon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:

    接收器输入为高阻抗、因此仍连接的线路应具有大约350mV 的摆幅(尽管失真)。 这不是器件的正确输入、因此无法保证正确的输出。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回答。

    您能否详细说明您是如何计算350m 摆幅值的

    您在数据表中看到这种摆幅不够好的地方是什么?

    再次感谢

    Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:

    350mV 来自 LVDS 驱动器。 请观看以下培训视频: https://training.ti.com/node/1139372

    此致、

    I.K.