This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:ULPI 时序规格

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913869/tusb1210-ulpi-timing-specs

器件型号:TUSB1210

您好!

我将查看器件 ULPI 接口的时序规格。

在输出时钟模式下、数据和控制设置时间仅指定为6ns 的最大值。 未指定最小值。

为什么? 必须有一个、不是?

我更习惯使用最小设置时间而不是最大值。

我注意到、它的指定方式与 ULPI v1.1规范中的指定方式相同。

此致、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2 HS 的总周期时间为16.6ns、因为延迟可能为9ns、如果设置时间大于6ns、则保持时间的空间不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我知道。

    在最坏的情况下、我的 USB 链路器件的 TDD 为8、86ns。

    这样、设置裕度为16、6 - 8、86 - 6 = 1、74ns。

    谢谢、

    皮埃尔