This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:驱动器交流耦合

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM176, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911163/sn65lvdm176-driver-ac-coupling

器件型号:SN65LVDM176
主题中讨论的其他器件: TDP142

你(们)好

我想将 SN65LVDM176用于 DisplayPort 的 AUX 通道。

请参阅以下工作表吗?

e2e.ti.com/.../e2e_5F00_0603.xlsx

是否可以在这种情况下使用 SN65LVDM176?

2.我设置 R1=50、R2=50。  它是可接受的值吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、当 R1 = 50且 R2 = 50时、VOD 将是数据表中的两倍、因为器件需要50欧姆负载(驱动器侧1个100欧姆端接、接收器侧另有1个100欧姆端接)。 此外、如果输出是交流耦合、则应确保数据是直流平衡的。 此外、您的原理图中 R3和 R4的用途是什么?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    感谢你的答复。

     

    我认为、DisplayPort 的源端只需要 R3和 R4。

    您还可以在 TDP142数据表中看到这些电阻器。 (可能是正常连接)

     

    我正在考虑替换 FIN1019。

    正如您指出的、SN65LVDM176显示了在50欧姆负载条件下测试的 VOD。

    另一方面、使用100欧姆对 FIN1019进行测试。

     

    我们是否需要更改 R1和 R2的值以通过 FIN1019实现相同的 VOD 规格?

    (r1=r2=25 Ω?)

     

     

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OH 右侧、R3和 R4用于 DP 辅助端接、因此没关系。  

    最好保持 R1=R2 = 50欧姆。 如果您担心在50欧姆差分负载下输出摆幅增大、则可以在 A 和 B 上放置一个小型串联电阻器(~22 - 30欧姆)、如下所示:

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您提供的信息。

    贝斯特雷加兹