This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803并行连接

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913540/tca9803-tca9803-parallel-connection

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: PCA9306
您好、E2E
所附文件中描述的 I2C 总线无法访问从器件 A
移除电路板 C 后、可访问从器件 A。
更改"C"电平转换器作为防止访问的一种措施。
我们正在考虑采用小型 VOL 作为候选器件的 TCA9803。
是否可以并联连接 TCA9803?

此外、如果您能介绍 I2C 电平转换器、我也很感谢
可并联的电阻器。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E

    由于未包含插入文件、我们将重新发送它。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想 NSTX 的无源导通 FET 架构会通过其他上拉电阻器产生额外的 IOL、从而导致从器件无法接受更高的电压电平作为逻辑低电平。 无源导通 FET 的 Ron 也可能会为电压增加额外的偏移。这意味着您需要具有电平转换功能的 I2C 缓冲器(而不是电平转换器)。

    只要 TCA980x 的 B 侧未连接到缓冲器的(1)任何其他静态电压偏移侧(例如、TCA980x 的另一 B 侧)、(2)电平转换器、(3)开关、就可以并行使用 TCA980x。

    因此、在设置中、只要使 A 侧连接1.8V 电源轨并移除3.3V 电源轨上的上拉电阻器、就应该能够将 NTSX2102替换为 TCA980x (TCA980x 具有自己的内部电流源、可为 I2C 轨提供逻辑高电平)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby

    感谢你的答复。

    即使图中的 TCA980x 已替换为 PCA9306、也可以认为它可以正常工作吗?

    我们的团队有使用 PCA9306的跟踪记录、PCA9306具有小型封装系列、因此如果可以使用 PCA9306、这将非常有帮助。


    希达卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希达卡、您好!

    PCA9306不是 I2C 转接驱动器、而是纯 I2C 电平转换器。如果之前的问题是由于先前器件的导通 FET 架构允许更大的 IOL 而导致体积大、则 PCA9306无法解决该问题。 由于我不知道到底是什么导致了这个问题、因此我无法肯定 PCA9306是否可以正常工作。

    如果您计划构建原型/测试板、 我可能会将 DNP PCA9306与 TCA980x 并联、以验证 PCA9306是否可以正常工作。 或者、您可以提供先前问题的范围、我们可以尝试隔离该问题、以便我们可以肯定地说可以使用 PCA9306。

    -Bobby