This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:是否可以通过将 TUSB1064连接到手机来输出视频?

Guru**** 2845480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912169/tusb1064rnqevm-is-it-possible-to-output-video-by-connecting-the-tusb1064-to-a-mobile-phone

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

是否可以通过将 TUSB1064连接到手机来输出视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果手机用于发送视频并符合 C 类标准、则可以使用 TUSB1046。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将视频从手机输出到 TUSB1064?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的手机与 type-c 和 alt 模式兼容