This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:TVS1400DRVR

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TPD2E007, TVS2200, TVS1400, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910956/tvs1400-tvs1400drvr

器件型号:TVS1400
主题中讨论的其他器件:TVS3300TPD2E007TVS2200TVS0500

TVS1400DRVR& TVS3300DRVR 是单通道还是三通道 EST 保护部件? 我们发现部件 pIn4、5、6短接在一起。  

如果是单通道、为什么不使用一个引脚?

 如果 TVS1400DRVR& TVS3300DRVR 有另一个引脚对引脚3通道 EST 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用顶级 E2E!

    我们的所有 TVSxxx 系列器件都是单通道器件。 如果未按照数据表中的说明使用所有引脚、则保护特性和规格将与数据表中保证的不同。

    我们没有用于 TVS14000或 TVS3300的3通道器件。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的应用、还有其他多通道 ESD 器件建议吗? 我们的应用具有以下3种条件、非常感谢~

    5VDC 模拟输入信号

    10VDC 模拟输入信号

    20~40Vdc 数字输入信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在寻找 ESD 器件时、了解器件需要防范的瞬态事件非常重要。 TVSxxx 系列器件可通过高 IEC 61000-4-5浪涌额定值提供针对浪涌/照明事件的高保护。 我们产品系列中的其他 ESD 器件可防止根据 IEC 61000-4-2 ESD 保护标准进行测试的较短 ESD 事件。 要了解我们的器件测试所依据的标准的模式,请参阅以下应用手册: 用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试

    此链接中的短视频系列还有助于了解 有关 ESD 器件中其他重要规格的更多信息: ESD 视频系列

    对于20-40Vdc 范围、TVSxxx 系列器件是我们产品系列中唯一在该电压范围内运行的器件。

    对于10V 直流、我们有一个双通道器件 TPD2E007、它提供比 ESD 器件更低的 IEC 61000-4-5浪涌额定值、是一款双向器件、与 TVS14000和 TVS3300不同。

    对于5Vdc、我们确实有更多的保护器件、我需要更多地了解您的系统要求、以便为您的应用提供建议(例如双向或单向、所需的 ESD 等级、所需的浪涌保护量、 这适用于高速数据线)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 ESD 器件均用于外部传感器或开关信号、是否有针对所选 TI 器件的建议? 非常感谢~

    热敏传感器(5V 直流)

    压力传感器(10V 直流)

    外部数字开关信号(20Vdc)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于20Vdc、我们产品系列中唯一具有该电压范围的器件是 TVS2200。

    对于10V 直流线路、我将放置 TVS1400、因为它具有最高的 ESD 和浪涌保护。 在故障事件期间、系统必须能够接受18.5V 的钳位电压、以确保没有下游组件损坏。

    对于5V 直流线路、如果您主要关注 IEC 61000-4-5中规定的浪涌/雷击事件、我建议使用 TVS0500。 要了解有关 IEC 61000-4-5测试的更多详细信息,请参阅有关 适用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试的应用手册。

    此致、

    Andy Robles