This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:board.WriteI2C API

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914183/ds90uh948-q1-board-writei2c-api

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我尝试使用主机微控制器 通过 I2C 与 TI984解串器通信

数据表引用的是 board.WriteI2C 函数、但我在提供的 ALP 代码中找不到它。

请告诉我如何将 board.WriteI2C API 与 TI984 解串器或任何其他 TI 去串行化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bader、

    Board.writeI2C 是用于触发 I2C 写入命令的函数调用。 函数参数如下:

    board.WriteI2C (device_address、寄存器、值)

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢你的答复。

    我尝试在不使用 ALP 软件的情况下在植入中使用该函数。

    如何找到此函数的头文件或 API?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bader、

    您是否正在尝试使用 ALP 运行与解串器器件通信的脚本? 或者、您是否正在尝试为单独的 MCU/处理器系统开发定制软件以与解串器通信?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我正在尝试为单独的 MCU/处理器系统开发定制软件、以便与解串器通信

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bader、

    在这种情况 下、您可以使用处理器的软件代码来生成标准 I2C 写入和读取命令、而不是用于运行 EVM GUI 的 ALP 软件。 您可以参考正在为其写入寄存器的示例脚本、并将其转换为处理器开发工具的格式。  

    此致、

    Casey