This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LM1297的 EQ 增益调整

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914189/lmh1297-eq-gain-adjustment-for-lm1297

器件型号:LMH1297

我们目前正在使用75m 12G-SDI 兼容电缆评估 LM1297器件。

使用模式:

SDI_IO 用作电缆均衡器
SDI_OUT 用作电缆驱动器

测量①

DUT:LMH1297-EVM (您的评估模块)
测量条件:默认
测量结果:
- EQ 增益值为10。
眼睛张开度很大。 (使用 Sigcon Architect 测量)

测量②
DUT:两个 LM1297所在的印刷电路板。
测量条件:默认
测量结果:
EQ 增益值为12。
眼睛闭合。 (使用 Sigcon Architect 测量)

测量③
DUT:开关两个 LM1297上的印刷电路板为。
测量条件:通过 SigCon Architect 禁用了电缆驱动器。
测量结果:
- EQ 增益值将为11。
眼睛张开度很大。 (使用 Sigcon Architect 测量)

我的目标是使用75m 电缆使印刷电路板保持稳定。
我想知道为什么眼在评估模块中是张开的、而眼在电路板中是闭合的。
在测量③中、如果 LM1297将 EQ 增益值调整为11、我想知道眼睛是否张开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、当启用 SDI_OUT 时、我们预计电缆长度会缩短10到15m。 SDI-OUT 会引起串扰、这会降低电缆长度。  

    鉴于 LMH1297EVM 的覆盖范围比您自己的电路板更长、因此可以检查以下几点:

    1)。 如果可能、请比较或检查 LMH1297设计与 LMH1297EVM 的回波损耗。 如果 PCB 布局不是最佳、则返回不良可能会导致电缆长度减小。

    2)。 由于您在评估板上看到 EQ 增益为11而不是10、这显示传入眼图更加接近。 因此、均衡器状态机应用更多的增益。 这也可能是由于回波损耗或电路板上可能有更多串扰。  

    建议使用-调试这个问题-只使用电路板上两个 LMH1297器件中的一个。 然后重新运行测试并与 LMH1297EVM 进行比较。

    此外、请检查电路板上的回波损耗(如果可能)、然后与 LMH1297EVM 进行比较。

    此致、Nasser