在文档 slyy147中、提到了以下内容:
"您可以使用公式1来估算在10ms 内、当初始负载为~3A 时、20V 下降至5V 时、系统电压将保持有效的电容大小。 我的设计最终使用六个100µF μ F 电容器来保持系统电源轨活动。
查询:
根据我们的应用、标称总线电压为5V。 开关运行所需的最小电压约为4.4V。 因此、我们了解到、我们需要一些真正的大容量电容。
在本文档中、计算了提供10ms 负载所需的电容。 该值是如何计算的? 这是成功实现快速角色交换所需的时间吗? 数据表中提到的 FRS 持续时间为150us。
2.使用这些大容量电容器最终会在加电时消耗大量浪涌电流。 TPS65888是否有限制此限制的规定?
从文档 slyy147中、以下 FRS PD 序列-图4
查询:
1.当在这个序列中的确切时间、新电源在 FRS 之后向总线供电?
2.如果它遵循上面所示的完整序列、所花费的时间大约为125ms (根据时间戳计算)。 实际上、不可能使用大容量电容器长时间为系统供电。 如何处理此问题?
除上述问题外、我们还希望确认以下问题:
1.事件触发器是否可以在内部跨端口映射、而不是使用基于 GPIO 的事件?
2.能否根据其他事件在 PD 内部触发 FRS 事件、或是否需要处理器干预?