This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:EOM 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914008/lmh1297-eom-problems

器件型号:LMH1297

您好!

如编程指南所述、我在尝试通过 SPI 从 LMH1297芯片读回 EOM 数据时遇到了困难。 该芯片在 EQ 模式下设置、数据在 SDI_IO 引脚上输入。 读取 HEO 和 VEO 寄存器后、只返回0。 此外、在读取 EOM 矩阵时、似乎没有任何信号交叉、这意味着 EOM 不会锁定数据速率。 有趣的是、我正在成功地通过芯片传递数据。 我还注意 到 SDI_IO 的载波检测和课程调整位都很高、但我没有时钟恢复器锁定。 我假设时钟恢复器没有锁定、这是导致 EOM 失败的原因。 如果您建议如何解决此问题、或提供诊断此问题的指导、我们将不胜感激。  

谢谢!

奥斯汀克内纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    EOM 仅在器件锁定时才可工作。 首先需要使器件锁定到您的数据模式。 除了眼图监视器之外、您还可以检查 HEO/VEO 以检查眼图张开度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    只需澄清一下、CDR 必须实现 EOM 正常运行的数据速率锁定、对吧? 此外、CDR 是否可以锁定非 SMPTE 数据速率? 如果没有、是否有寄存器可手动调优 CDR PLL?

    谢谢、
    奥斯汀克内纳