This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:A 型双路输出是否可以同时工作

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914096/tusb542-whether-the-type-a-two-outputs-can-work-simultaneously

器件型号:TUSB542

大家好、

我的客户希望将器件 TUSB542用作 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器。 如果 主机 连接 USB3.0、 则分频器为2类型 A 接口 、而不使用 此器件。

这两 种类型 A 是否  可以同时工作? 从 内部 方框图中可以看到、但我们也希望与您进行仔细检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TUSB542、一次只能有一个端口处于活动状态、此操作通过 SEL 引脚进行控制。  一个主机下行端口需要使用集线器来创建两个同步 USB 端口。