This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:MII 模式下出现 CRC 错误

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913131/dp83867ir-crc-error-in-mii-mode

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83867E

大家好、

我的客户在其当前设计中使用 DP83867IR。 之前团队已经审查过原理图。 当它们执行 MII 回送时、它们发现在1000M 模式下没有 CRCerror。 在100M 模式下、它们会发现0.1%的数据丢失。 您能否帮助建议一些方法来确定根本原因? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    一些需要审查的项目是输入时钟质量。 您能否确认它是否符合我们建议的 PPM 规格?

    您能否与我分享您使用的电缆长度?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢您在这里的帮助。 对于时钟质量、客户的系统中有6个 PHY、他们都使用 FPGA 生成时钟、  

    2使用 RGMII 有利于100M/1000M 通信。 他们认为时钟质量不会是问题。

    虽然4个 DP83867E 中的3个在100M 环回测试中失败、但数据速率为0.1%。 您能帮您查看以下客户问题、

    什么可能导致100M 数据速率出现 0.1% CRC 误差? 而1000万还可以吗?

    2. 对于电缆长度、您在这里指的是电缆长度。 从 RJ45到测试设备?

    3.找出根本原因的其他方法是什么?

    感谢您在这里的帮助。

    端口  

    接口

    数据速率  

    回送  

    结果

    ETH1

    RGMII

    100/1000Mbps

    MAC 环回、MII 环回、反向环回

    很好

    ETH2

    RGMII

    100/1000Mbps

    MAC 环回、MII 环回、反向环回

    很好

    ETH3.

    SGMII

    100/1000Mbps

    MAC 环回、MII 环回、反向环回

    很好

    ETH4.

    SGMII

    1000Mbps

    MAC 环回、MII 环回、反向环回

    很好

    ETH4.

    SGMII

    100Mbps

    MAC 环回:良好
    反向回送:正常
    MII 环回:错误、CRC 错误、数据错误率为0.1%

    ETH5.

    SGMII

    1000Mbps

    MAC 环回、MII 环回、反向环回

    很好

    ETH5.

    SGMII

    100Mbps

    MAC 环回:良好
    反向回送:正常
    MII 环回:错误、CRC 错误、数据错误率为0.1%

    ETH6.

    SGMII

    1000Mbps

    MAC 环回、MII 环回、反向环回

    很好

    ETH6.

    SGMII

    100Mbps

    MAC 环回:良好
    反向回送:正常
    MII 环回:错误、CRC 错误、数据错误率为0.1%

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    正确的做法是、我们指的是 RJ45电缆、它适用于1m 以下的任何电缆。  

    寄存器 DSP 前馈均衡器配置(DSP_FFE_CFG)、 数据表的地址0x012C 中有更多相关信息  

    这是我们看到 CRC 错误发生的一个典型问题  

    谢谢、

    Cecilia