This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:寻找具有极低通道间脉冲偏斜的匹配接收器

Guru**** 2827255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E, SN65LBC172A, SN65C1167E, AM26LS31, AM26C31, AM26LV31, SN65LBC174A, SN65C1167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913173/am26lv31e-looking-for-a-matching-reciver-with-very-low-channel-to-channel-pulse-skew

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32ESN65LBC172ASN65C1167EAM26LS31AM26C31AM26LV31SN65LBC174ASN65C1167

AM26LV31EINSR 数据表中说明了"脉冲偏差时间:典型值500ps "、您是否可以建议使用同样对通道间偏差具有如此微小限制的接收器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的要求。 您是否需要 有关四路接收器或 "正常"收发器(如1T/1R)的建议? BTW AM26LV31E 的配对器件是 AM26LV32E。 您是否需要在一个通道内具有小变化的接收器偏斜? 在这种情况下、总信号链(从 TX 到 RX)具有较小的偏斜。 或者、您是否需要   通道间差异较小的接收器偏斜? 在本例中 、AM26LV31E 的 tsk (o)是相当的。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找 通道之间的微小变化、这是针对发送器声明的、而不是针对接收器声明的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV31E 的 tsk (o)最大为1.5ns AM26LV31的 tsk (o)最大为3ns 此规格 不适用于 AM26C31、AM26LS31、SN65LBC172A、SN65LBC174A、SN65C1167、 和 SN65C1167E。 但是、通过比较 Tsk (p)、AM26LV31E 仍然具有最小的偏斜。 您的应用是什么?偏斜要求是什么?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我知道 AM26LV31E 在同类产品中具有最佳性能。 我的问题是哪个接收器具有最低的通道间脉冲偏斜?  AM26LV32E 的数据表中似乎没有说明通道间偏移、什么是通道间偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 AM26LV31E 的术语相同、tsk (o)是通道间偏差、对于 AM26LV32E 最大为6ns。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao