This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:能否使用 SN65HVD251与单线制 CAN 器件通信?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912734/sn65hvd251-can-i-use-sn65hvd251-to-communicate-with-a-single-wire-can-device

器件型号:SN65HVD251

我是否可以使用 CAN HS (例如 CANH)的其中一条线路 以兼容的方式在单线 CAN 总线上进行通信? "兼容"是指整个系统应支持有效的 SAEJ2411波特率、 如果是、建议采用哪种方法? 具体而言、CANL 应该保持悬空、接地或其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤梅斯莫

    可以使用5V CAN 收发器在单线 CAN 总线上进行通信、SN65HVD251可支持 SAE J2411规范的低数据速率。 实现这一点的方法是将 CANL 短接至 GND、然后将收发器用作标准 CAN 收发器。 如果您单击我的用户名、您将找到我的电子邮件、如果您向我发送电子邮件、我可以发送演示文稿来说明这种方法。

    此器件与 SAE J2411规范的其他部分不兼容、但可在 SAE J2411规定的33.3kbps 和83.3kbps 速率下工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我给您发送了一封电子邮件、谢谢。 但是,我还有一个疑问,您说此器件与 SAE J2411规范的其他部分不兼容,您能给我一些 SAE J2411部分不兼容的示例吗? 我正在设计一个汽车扫描模块、因此、了解这种方法的局限性将会非常有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤梅斯莫

    我不确定我是否收到了您的电子邮件、您能否尝试重新发送它?

    现在我将研究具体参数、但通常单线可能需要不同类型的物理层收发器设计。 市场上还有其他单线 CAN 收发器、它们具有 ISO11898-2 CAN 收发器不具有的不同故障处理引脚和特性。

    当我有更多详细信息时、我将回到这个主题。 感谢您对此的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Eric、我现在再次发送给您。 如果需要、我也可以向您发送我的电子邮件地址。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤梅斯莫

    我能够通读单线制 CAN 的 J2411规范。 在该规范中、要求使用收发器的引脚排列、而 SN65HVD251不满足该要求。 单线制 CAN 专用收发器具有与 ISO 11898-2标准 CAN 收发器不同的每个引脚的特定引脚分配和功能。 此外、还有一个独立的电压信号方案、用于基于总线电压电平的正常消息和唤醒信号。 这无法在 SN65HVD251上完成。 相对于通信信号、J2411中的唤醒信号具有更高的电压电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、