This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:I2C 灌电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911400/pca9544a-i2c-sink-current

器件型号:PCA9544A

大家好、

客户希望确认 PCA9544APW 的 I2C 线路是否可以灌入 8mA。  它们有2个 PCB 堆叠、在 SDA 和 SCL 线路上总共有3个上拉电阻。 电阻为:10K、2.8K 和523欧姆。 等效电阻为422欧姆。 微控制器的电源电压为3.3V

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这似乎是我需要与我们的设计团队进行仔细检查以进行验证的事情。 我最初的猜测是、数据表中的 IO 绝对最大规格涵盖了 SDA/SCL 引脚和电特性状态下的典型 IOL、电流为10mA、电压为0.6V、因此这应该是一个强烈的问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    在部分6.5电气特性表中、显示了 IOL 有4个值。 当 VOL 为0.4V 时、如果 SCL 和 SDA 线路上的上拉电阻器为 422欧姆 、它将无法满足客户对8mA 灌电流的要求、但如果 VOL 为0.6V、则会通过。 0.4V 是否是 SCL 和 SDA 线路的最小 VOL 值?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我假设您的问题是、我们的 SDA (SCL 不是输出)能否在不损坏的情况下灌入8mA 电流。 如果是、答案是肯定的、SDA 可以灌入8mA。

    您在数据表中引用的电压规格是灌入该电流时应达到的电压。 这意味着在0.4V 电压下、在 SDA 上生成电压的平均值为7mA。 3mA 值意味着我们保证器件将在3mA 时推入0.4V 或更低的电压(尽管这实际上是我们设计的 I2C 标准规范、我们确保提供更高的裕度、以确保在3mA 时满足 I2C 规范)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您对 SDA 引脚的灌电流和电压进行的澄清。 我现在将解决此问题。

    此致、

    Danilo