This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:如果未使用、我们是否可以悬空下面红色电路中的引脚(例如 SC0、SC1)

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913952/pca9545a-whether-we-can-float-the-pins-in-the-red-circuit-below-if-not-used-for-example-sc0-sc1

器件型号:PCA9545A

大家好、

我的客户 现在正在使用 PCA9545A。 我们想要检查如何处理未使用的引脚、    如果不使用、我们是否可以悬空下面红色电路中的引脚? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    遗憾的是、您的图像没有显示出来、但我将尝试给出有关如何处理未使用引脚的一般答案。  数据表建议上拉/RESET 和 INT 线路。  处理未使用的 SDA/SCL 通道并不重要、但我建议将上拉电阻连接到它们、以便在错误激活时继续进行通信。  地址引脚必须偏置为高电平或低电平、以便器件具有定义的 I2C 从地址。  如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大