This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:未使用的输入

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913950/am26ls31-unused-inputs

器件型号:AM26LS31

AM26LS31数据表未说明如何处理未使用的输入。  是否可以将其保持断开状态、或者是否需要将其连接到 Vcc 或接地?  如果它们需要连接到 Vcc 或接地、它们可以直接连接还是应该通过电阻器连接?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我建议将逻辑输入(G、/G、1A、2A 等)偏置为已知状态、方法是将它们连接到高电平或低电平。  这是逻辑输入的通用最佳实践、有助于最大限度地降低静态电流消耗、并防止基于耦合噪声的相应输出发生错误切换。  偏置可以通过直接连接到 VCC 或 GND 或使用上拉或下拉电阻来实现。

    未使用的输出(Y/Z)引脚可保持断开状态。

    此致、
    最大