This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:时序要求

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913566/tusb214-q1-timing-requirements

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB217-Q1

大家好、团队、

我的客户 要求 提供 TUSB214-Q1的时序要求、因为数据表中不包含此信息。
我在 TUSB217-Q1数据表中找到了相关信息、如下所示。
因此、我想知道 TUSB214-Q1的时序要求是否与 TUSB217-Q1的时序要求相同。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    是的、TUSB214-Q1在 TUSB217-Q1上具有相似的时序要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您一如既往地快速响应。
    仅对于 I2C (STD)的时序要求、它是否与 TUSB217-Q1完全相同?

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    是的、TUSB217-Q1的 I2C 时序要求可遵循 TUSB214-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢你。

    此致、
    Dy