This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:是否可以将视频从手机输出到 TUSB1064?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913744/tusb1064rnqevm-is-it-possible-to-output-video-from-mobile-phone-to-tusb1064

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

是否可以将视频从手机(Galaxy S9或 S10)输出到 TUSB1064

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TUSB1064时、假设电话已启用 DP 交替模式、则应该可以这样做。 此外、TUSB1064不应仅是多路复用器/转接驱动器、PD 控制器必须正确检测并与电话协商才能进入 TUSB1064的 DP 交替模式。