This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:POC 设计约964

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913329/ds90ub964-q1-poc-design-about-964

器件型号:DS90UB964-Q1

大家好、

我的客户在设计964的 POC 时有一些问题。

  • 不同参考文档的要求不同。 您推荐哪一个、或者客户需要遵循哪一个?

http://www.ti.com/lit/an/snla224/snla224.pdf?ts=1591682169815

https://www.ti.com/lit/ug/snlu177/snlu177.pdf?ts=1591682246473&ref_url=https://www.ti.com/tool/DS90UB964-Q1EVM

  • 关于电感建议、您推荐哪家公司? EVM 用户指南中的建议是这样吗? 客户只需要遵循?

  • 我们是否有关于提及的964 EVM 中 POC 电路的仿真或实际测试结果? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别在于增加了一个小尺寸 FB、这更好。 您可以要求客户使用(FB +~4.7uH +~100uH)跟踪 PoC 网络。

    问题 d

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven

    明白了,感谢您 的建议。  其他电路呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 您对其他电路有何顾虑?

    请看,

    Steven