This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:端接电阻

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913500/ds25br110-termination-resistance

器件型号:DS25BR110

您好!  

数据表显示、输出端接有100欧姆电阻。

但在下面的情况下、由于内部100欧姆和外部100欧姆、输出电阻器可能为50欧姆。

我的理解是否正确?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    是的、DS25BR110在接收器处需要一个外部100欧姆端接电阻。  设置、如图10所示。 从您的帖子中、DS25BR110将满足数据表规格。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我也有疑问。
    是否可以通过更改 EQ0、1来识别小幅值信号?
    当 EQ0=1和 EQ1=1时、是否可以在振幅为+-50mV 的信号下运行?