This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS192:SN75ALS192PW

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913573/sn75als192-sn75als192pw

器件型号:SN75ALS192

各位专家、您好!

我们可以购买 SN75ALS192PW 吗?
我的客户以前购买过、但现在无法确认 TI store 页面。
此外、我无法在数据表中确认 SN75ALS192的 PW 封装信息。

可以检查一下吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PW 封装选项已转换为停产。  我将向您发送一封电子邮件、以便我们可以更详细地进行讨论。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的回复和电子邮件。 好的、我将在离线邮件中讨论。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi