This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:该器件有几个问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912338/tca9800-several-question-for-this-device

器件型号:

大家好、团队、

我收到了客户的问题。 请检查并支持这些内容吗?

1:对于 B 侧、不需要添加上拉电阻器? A 侧和 B 侧均为3.3V。

2:启用器件后、低电压不是0V、应约为0.2V。 是这样吗?

3:客户在主器件和 EEPROM 之间使用30cm 扁平电缆。

  在这种情况下、我们通常应选择哪种电流源器件?

  除了第10.1节之外、如果您的团队有任何意见、我想通知客户。

4:在上述情况下、我们应该在哪一侧添加 TCA980x? 添加主器件端是否更好?

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kazuki Kitajima"]

    器件型号: TCA9800

    大家好、团队、

    我收到了客户的问题。 请检查并支持这些内容吗?

    1:对于 B 侧、不需要添加上拉电阻器? A 侧和 B 侧均为3.3V。

    [Bobb]正确。 B 侧有一个内部电流源。

    2:启用器件后、低电压不是0V、应约为0.2V。 是这样吗?

    [BobbM]数据表中的低电平规格在6mA 的 IOL 下将 A 侧电压规格设置为40mV、将 B 侧电压设置为220mV (使用其自己的电流源)

    3:客户在主器件和 EEPROM 之间使用30cm 扁平电缆。

      在这种情况下、我们通常应选择哪种电流源器件?

      除了第10.1节之外、如果您的团队有任何意见、我想通知客户。

    [Bobb]具体取决于电缆的预期电容和您想要支持的最大工作速度。

    4:在上述情况下、我们应该在哪一侧添加 TCA980x? 添加主器件端是否更好?

    [Bobby]您是否计划缓冲电缆的一侧或两侧? 我们的器件不关心主器件处于哪一侧、但对于电缆、我可能会将 B 侧朝向它、因为 B 侧具有更稳定的 di/dt、这有助于驱动电缆的电感负载。

    感谢您的支持。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

    [/报价]

    以上注释

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的回答!

    明白。

    还有一个问题。

    可以在 EN-OFF、输入 VCCB 3.3V 时插入/插入 B 侧吗?

    我假设这可能会影响 B 侧负载、尤其是插入...

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kazuki Kitajima"]

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的回答!

    明白。

    还有一个问题。

    可以在 EN-OFF、输入 VCCB 3.3V 时插入/插入 B 侧吗?

    [BobbM]这不应该是问题。 在 VccA 和 VccB 都高于 VPOR 之前、器件被禁用/保持在复位状态。 保持 EN-OFF 只是一个很好的额外安全功能、可确保干扰不会从 B 侧显示到 A 侧。

    我假设这可能会影响 B 侧负载、尤其是插入...

    [BobbM]只有在 B 侧添加外部电流源(如上拉电阻器)或意外/碰巧将线路拉至 GND 以下或高于其绝对最大电压时、器件才会工作。  

    此致、

    小岛上的 Kazuki

    [/报价]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bubb-san、

    感谢你的帮助!

    此致、

    小岛上的 Kazuki