This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232的驱动能力

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912742/max3232-driving-capability-of-max3232

器件型号:MAX3232

大家好、

 

数据表中的哪个规格与 MAX3232的驱动能力相关?

 我在 MAX3232的数据表中没有找到诸如最大输出电流、最大驱动电流等的技术规格。

此致

Zhihong Huangs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    这最好由最小 VOH/VOL 规格指定、最坏情况下的 RS-232负载条件为3kOhm 时、在第6.6节中给出了该规格。  您可以参考图1和2、了解这些电压如何随典型器件的负载电流而变化。  请告诉我这是否不清楚或您是否有其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     

    感谢您的回复。

      1、输出电流为何随 VOH 变化?  当 VOH 发生变化时、MAX3232中驱动器的输出如何工作?   

    此致

    Zhihong Huangs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您实际上可以用另一种方法来考虑它-即、电压随着负载电流的增加而降低。  这是由于驱动器电路的输出阻抗不为零。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     

    获取这个。

    感谢您的回复。

    此致

    Zhihong Huangs