This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E:在驱动 GPIO 时、能否将(低电平有效)复位引脚用作(高电平有效)使能引脚?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913708/tca8418e-when-driving-gpios-can-i-use-the-active-low-reset-pin-as-an-active-high-enable-pin

器件型号:TCA8418E

使用 TCA8418E 驱动 GPIO 时、 能否将(低电平有效)复位引脚简单用作(高电平有效)使能引脚?  也就是说、当 MCU 启动时、 或者、是否处于不需要连接到 TCA8418E 的 GPIO 的待机状态、我是否可以将 RESET 引脚保持在低电平、以便在 MCU 准备好启用和使用 TCA8418E 上的 GPIO 之前不驱动任何连接的器件?  这似乎是可能的、但我没有在数据表中具体看到它的描述...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    器件在所有 GPIO 设置为输入并启用上拉电阻的情况下加电、如果您将 RESET 引脚保持在低电平、则它也会保持此状态。 如果将 GPIO 设置为输出、则执行此操作、那么您的说法将起作用。 但是、如果您在上电后未对器件进行编程、则不会影响任何内容。

    -Bobby