This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:最大波特率

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913539/tl16c550c-maximum-baud-rate

器件型号:TL16C550C

大家好、

当 4.9152MHz 的外部时钟使用时、该器件的最大波特率是多少?

您能告诉我如何计算最大波特率与外部时钟频率?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    使用 C 版本而非 D 版本的原因有什么? D 版本具有更宽的 Vcc 支持、更宽的最大时钟速度支持、使用更新的工艺技术、更高的最大波特率、并且应该与 C 版本引脚对引脚兼容。

    C 版本的最大波特率为1Mbps。 该器件本身需要一个16倍的时钟最小值来实现通信所需的波特率。 如果您使用的是4.9152MHz 时钟、那么在 MAX 上、您可以选择高达~307.2kbps 的波特率。

    谢谢、

    -Bobby