This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:速率控制引脚的功能

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913201/ds80pci402-the-function-of-rate-control-pin

器件型号:DS80PCI402

您好、专家、

   我可以向您咨询速率控制引脚的功能吗?

   如果我们使用1k Ω 电阻将其连接到 GND、PCIe 链路训练将仅限于第1代或第2代、即使 SOC 和器件都可以在第3代以下运行?

   如果我们将其与 GND 连接20kohm、即使总线速度仅为 gen1或 gen2、PCIe 仍能正常运行?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

       当速率控制设置与总线速度不对应时、会发生什么情况?

    谢谢

    此致、

    Edward