This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:ViewSonic VX2257-MHD 显示器超出范围

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910561/sn65dsi86-out-of-range-with-viewsonic-vx2257-mhd-monitor

器件型号:SN65DSI86

I、

通过 DP 链路将 SN65DSI86与 ViewSonic VX2257-MHD 显示器连接。

监护仪始终显示"Out of Range"(超出范围)。 请查看下图。

您是否会帮助检查脚本?

e2e.ti.com/.../Script_5F00_NoASSR_2800_22_2900_.txt

此致、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载监视器 EDID 信息。

    e2e.ti.com/.../ViewSonic-VX2257_2D00_mhd-EDID.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson

    在 ViewSonic 网站搜索时、系统显示消息"Out of Range"(超出范围)

    "当屏幕分辨率设置为比显示器显示的分辨率更高的值时、就会发生这种情况。  

    例如、如果显示器支持高达1080x1920的分辨率、而显卡支持高达2460x1440的分辨率、则将分辨率设置为最高设置将显示错误。  

    出现此错误的另一个原因是选择的刷新率高于显示器支持的刷新率。  

    显示器无法与显卡"同步"、因此它只显示"超出范围"错误。

    该脚本看起来是正确的、请读回 DSI86寄存器、并确保将这些值正确编程到寄存器中。  

    您是否还可以将寄存器从0xF0转储到0xf8以查看是否报告了任何错误?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢您的回复。 下面是 DSI86寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../ViewSonic-VX2257_2D00_mhd-DSI86Dump.txt

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP 刷新率仅为33Hz、而不是60Hz。 它是否与此问题有关?

    下图是监控器输入信号要求。

    Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson

    所有色条将以60Hz 的帧速率传输。

    但查看面板 EDID 信息、像素时钟规格'ed 为148.5MHz、刷新率= 148.5/((Vres+Vblank)*(Hres+Hblank))= 60、因此输入信号要求与 EDID 之间存在不匹配。 我们如何解决这种差异?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    33Hz 刷新率与主机的 DSI 像素时钟频率配置有关。

    我们已将刷新率提高到60Hz、并将在稍后进行验证。

    谢谢!!

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根本原因是 DSI FPS 低于监控 FPS 的最低要求。

    感谢您的帮助!!

    Wilson