This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:器件间偏移

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10, THVD1410, THVD1512, THVD1450, THVD1451, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911895/thvd1410-part-to-part-skew

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件:SN65HVD10THVD1512THVD1450THVD1451THVD1550

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在寻找 THVD1410的器件到器件偏移[tsk (pp)]、因为数据表上没有此信息。  此参数在 SN65HVD10上提供、他们想知道 THVD1410的值。 如果您能帮助我们向客户提供这些信息、我将不胜感激。  

此外、您能否提供 一个部件间偏移较低且可用于高数据速率(32Mbps 或更高)的双向部件?

谢谢、祝您愉快。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    您 是否对 TX 和 RX 偏斜感兴趣? 我将查看一些内部数据以进行估算。 根据双向部件、您是指 THVD1512等全双工部件吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    根据一些内部数据、TX 的 tsk (pp)约为80ns、RX 的 tsk (pp)约为20ns。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供此信息。  

    我想问一下、我们的器件是否具有比 THVD1410更低的 tsk (pp)。 我们的客户正在特别寻求更低的价值。 如果您能进一步帮助我、我将不胜感激。  

    祝你度过美好的一天!  


    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    半双工

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我想我误解了您的帖子。 尽管我们讨论了 THVD1410、 但您清楚地提到数据速率为32Mbps 或更高。 在本例中、我认为 THVD1450应为正确的器件型号。  如果是、请参阅此帖子以获取数据。

    e2e.ti.com/.../3362065

    此外、为了确认、 电源是什么? 是仅3.3V 还是3.3V~5V?    在电源电压范围有限的情况下、变化可能会更紧密。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您对此的支持。  

    我们的客户还想了解 THVD1451的 tsk (pp)。 您能帮助我们提供此信息吗? 此外、如果有更好的 tsk (pp)器件、我很高兴您能向我们提出建议。  

    非常感谢您的帮助。 祝你度过美好的一天!  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    THVD1451的 tsk (pp)与 THVD1450的 tsk (pp)类似。  使用 5V 电源时、您也可以考虑 THVD1550。 BTW、什么是应用以及要求是什么? 总之:

    VCC=3.3V => SN65HVD10

    VCC=5V => THVD1550

    VCC=3.3V 至5V => THVD1450

    此致、

    Hao